This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G17:动态功率

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G17, SN74AUP2G79, SN74AUP1G04, SN74AUP1G74, SN74AUP1G58

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1091309/sn74aup1g17-dynamic-power

部件号:SN74AUP1G17
主题中讨论的其他部件: SN74AUP2G79SN74AUP1G04SN74AUP1G74SN74AUP1G58

你好

 

我的客户想知道以下部件号的动态功率数据(理想情况下是3V VCC和大约2KHz信号)。

 

SN74AUP1G17

SN74AUP2G79

SN74AUP1G04

SN74AUP1G74

SN74AUP1G58

 

我理解它在很大程度上取决于负载,但您是否有任何数据?

 

此致,

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Oba-San,

    以上所有器件均包含CPD规范,可用于计算动态功耗。

    例如,我从SN74AUP1G17中获取了此文件:

    在3V且信号为2 kHz时,假设典型负载为30pF,动态功耗将按照以下常见问题解答中的说明计算: [FAQ]如何计算CMOS逻辑器件的功耗或电流消耗? 

    P_T = CPD * Vcc^2 * f_I * N_SW = 4pF *(2V)^2 * 2kHz * 1 = 32 NW

    P_CL = C_L * f_o * Vcc^2 = 30pF * 2kHz *(2V)^2 = 120nW

    总瞬时功率为152 NW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emrys:

    感谢您的回复。
    我还有一个关于N_SW值的问题。

    如果设备有多个输入引脚,如AUP1G58和AUP1G74,那么N_SW应使用什么值?
    例如AUP1G58,N_SW = 3吗? 或者N_SW=1吗?

    此致,
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oba-San,

    对于P_T方程,N_SW是以所述频率切换的输入数。

    对于P_CL方程式,每个输出都应将频率和负载相乘,然后将这些值相加,再乘以VCC^2术语。

    以上信息显示在我之前链接的常见问题中。