This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS367:SN74HCS367自偏问题

Guru**** 2973120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT244-Q1, SN74AHCT244Q, SN74AHCT367

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1091198/sn74hcs367-sn74hcs367-self-biasing-issue

部件号:SN74HCS367
主题中讨论的其他部件:SN74AHCT244-Q1, SN74AHCT244Q, SN74AHCT367

大家好,我们使用 SN74HCS367QPWRQ1作为缓冲驱动器,由MCU PWM输出( 3.3V )提供,我们注意到,由于从输入到Vcc的内部钳位二极管, 来自MCU PWM的上述输入足以自我偏置芯片,因为Vcc可以在低至2V的电压下工作。 在我们的应用中,我们只将使能引脚短接到GND,我们依靠VCC来关闭设备以满足 我们的安全联锁要求,但由于 我们的MCU通过输入脉冲自行偏置内部钳位,因此它被淘汰。 这是预料之中的吗?

以下是我们的实施: 一旦MCU开始脉冲,您可以取下5VS,缓冲器仍将工作,因为内部夹具会自动偏压。

如果我们串联添加反向二极管并在输入引脚处添加上拉电阻,这是否会导致任何问题?  

谢谢!

诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HC (S)系列设备具有VCC的夹持二极管,可能会意外通过它们供电。 您应该使用具有过压容限输入的逻辑系列,如AHC,LV-A或LVC。

    请注意,3.3 V信号与5V普通CMOS输入不兼容。您需要具有TTL兼容输入的设备,例如SN74AHCT244Q或SN74AHCT244-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们终于用TTL逻辑部件号SN74AHCT367PW实现了引脚到引脚兼容的替换。 在我们的应用中,我们将有意切断5Vdd电源,以符合我们的S2安全要求。 在这种情况下,输入将在25mS时出现,而5Vdd已处于0V水平。 请参见图示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AHCT367将正常工作。 (我没有提及,因为它不符合AEC-Q100标准。)

    输入允许在任何时间内使用5 V电压,与电源电压无关。 (只有当您想要防止电压超过7 V的绝对最大额定值时,才需要二极管钳。)