This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:设备是否支持QPSI?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1091514/lsf0204-could-the-device-support-qpsi

部件号:LSF0204
主题中讨论的其他部件: TXB0104

您好,

我的客户正在寻找QSPI解决方案,LSF0204是否支持QSPI?

或者,您是否可以建议解决方案支持1.8V至3.3V的QSPI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF可以正常工作。 它需要强大的上拉电阻器才能达到高速,因此设备必须能够吸收该电流。

    如果电路和主板能够满足其限制,则TXB0104可能是更好的解决方案。