This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT14:关于CPD规格

Guru**** 2921710 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT14, SN74AHC14, SN54AHCT14, SN54AHCT14-SP, SN74AHCT14-EP, SN74AHCT14Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1091164/sn74ahct14-about-cpd-specifications

部件号:SN74AHCT14
主题中讨论的其他部件: SN74AHC14SN54AHCT14SN54AHCT14-SP,,

尊敬的团队:

SN74AHCT14的CPD为112pF (典型值)。

但是,近距系列SN74AHC14的CPD为9pF (典型值)。

我不知道SN74AHC14的温度条件,但其他测量条件都是相同的。

SN74AHC14:无负载,f=1MHz,VCC=5V

SN74AHCT14: 无负载,f=1MHz,VCC=5V,TA=25℃

您能否告诉我 这两种产品的值之间存在差异的原因是什么?

此致,

Luna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN54AHCT14和SN54AHCT14-SP数据表还指定112 pF。

    SN74AHCT14Q-Q1和SN74AHCT14-EP数据表指定12 pF。

    这看起来像是打字错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luna:

    这是打字错误,正确的CPD值应为12pF。  我们将在下次审查时更新此数据表。

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Clemens Ladisch:

    感谢您提供信息。

    此致,

    Luna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian:

    感谢您的及时回复。

    我知道12pF是正确的值。

    此致,

    Luna