This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC245:负极输入

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1088677/sn74hc245-negative-input

部件号:SN74HC245

大家好,

我们是否有支持负输入的缓冲区? 我们的信号输入为-1V和3.3V,我们所需的输出为0V和3.3V

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用串联电阻器将电流限制为允许值(此设备的电流小于20 mA),则它可以工作。 请勿使钳电流流出GND,因此电源必须能够从GND输出该电流。

    如果您有一个负极电源,您可以使用比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    只要 最大输入电流 保持< 20mA,输入电压可能为负。  

    如Clemens所述,钳表电流流出GND,因此电源必须能够从GND输出该电流。

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Clemens, Sebastian,

    感谢您提供信息。  对于下面的句子,我不确定其含义。 对于电源,如何检查电源是否支持此功能。

    钳403.0969万钳电流流出GND,因此电源必须能够提供GND之外的电流。[/QUOT]

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    这取决于您的电源可提供的电流。  我能看到您的设计示意图吗,以便为您提供进一步的帮助吗?  

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Sebastian:

    请参见下图。 谢谢你。

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    这可能起作用,但您必须将输入引脚处的电流限制为小于20mA。 虽然这是可能的,但我不建议在我们的逻辑设备上应用负输入电压,因为我们无法保证在建议的工作条件之外的规格下正常工作。 我建议对负输入使用比较器,这样 输入信号不会在0V以下切断。  

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Sebastian:

    我今天与客户讨论过。 以下是我们的最新要求。 你能告诉我这种结构是否有任何副作用吗?

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    我建议使用串联电阻器限制第二个SN74HC245输入端的电流。  如以上回复中所述,输入电流必须保持在20mA以下,我建议 使用 1kΩ Ω 电阻器启动,以使电流保持在20mA以下。  

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian:

    我们进行了一些测量。 另一个问题是,我们发现轨迹上有-6.32mA电流,电流方向是第2缓冲器A1到第1缓冲器B1。 以下是我关注的问题。

    1.电流是否有任何副作用?

    二,如何解释当前的道路? 因为我假设A1-GND没有ESD二极管,所以我不知道电流的芯片内部路径。  

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个ESD二极管从GND连接到输入。 电流从1 V流经二极管,从A1流出进入B1,然后流入0 V。此电流仅受B1输出阻抗的限制。

    您应该在B1和A1之间添加一个串联电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch,

    我可否再次确认我们的结构是否适合切屑?

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6.32 mA正常。 但温度效应和随机制造变化会使电流升高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch,

    我们的1V电压是接收器功能。 因此,在您的想法中,我们可能需要另一个1V电源来提供GND以外的电流,是否正确?

    请403.0685万请勿使钳电流流出GND,因此电源必须能够从GND输出该电流。

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需在1 V导轨和较高的导轨之间添加一个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch,

    感谢您提供信息。  

    在我们的结构中,我们不仅将1V用于缓冲器,而且还用于驱动器电路。 如果我们放置1千欧,可能会影响驾驶员圈。 在我看来,当LED亮起时,电流路径应为红色(1V电源将为吸入),LED熄灭,电流路径应为蓝色(1V电源将为源)  

    对于我们的测量,电流输入/输出缓冲器 为+/-20mA。 我觉得应该可以。 在1V和缓冲器之间不使用1kohm系列,您能帮助确认吗? 谢谢你。

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解电路是如何工作的。 请绘制一个正确的示意图,显示缓冲器,其电源连接以及LED如何切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    以下是此器件上钳位二极管的简化示例。 如果您放置一个电阻器来限制输入端的电流,则不必担心电流流向Vcc。