Other Parts Discussed in Thread: TPS2111A
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/576819/logic-ic-required
主题:TPS2111A中讨论的其它部件在我的一个新设计中,我有两个3.3V电源,需要一个逻辑IC来隔离这两个电源。 与此同时,IC在同时供电时应优先考虑其中一个电源。
是否有人建议解决方案IC部件号。
谢谢
Abhishek
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS2111A
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/576819/logic-ic-required
主题:TPS2111A中讨论的其它部件在我的一个新设计中,我有两个3.3V电源,需要一个逻辑IC来隔离这两个电源。 与此同时,IC在同时供电时应优先考虑其中一个电源。
是否有人建议解决方案IC部件号。
谢谢
Abhishek
您好,Michael:
感谢您的回复。 下面是我的回复为红色。
在这种情况下,"隔离"是什么意思? 您是指您需要它们拥有单独的地面路径,还是您只是指您需要确保它们不会短接在一起? -->我所说的隔离是指彼此独立,两个电源的接地是通用的。
您是否说您需要一个设备在两个电源之间进行选择,以便为系统的另一部分供电? -->是的,我指的是在两个电源之间进行选择 的设备,但它位于同一系统中。 在我的应用硬件中,有一个微型USB端口,它是3.3V电源(通过5V至3.3 V降压),另一个是主板电源,为 应用电路提供3.3V电源。 我希望应用电路在有两个电源的情况下由其中一个供电,并且在有两个电源的情况下,应优先考虑主板电源,同时确保这两个电源都有一个短连接。
您是否需要始终为系统提供较高电压的电源ORing类型设置?
例如,您可以使用二极管电源ORing型结构,优先从电压较高的电源供电电流。 -->没有,两个电压都是相同的值,只要两个电压都存在时,就需要优先考虑其中一个电压。
此外,您是否有信号来控制要激活的电源? 您可以使用某种逻辑器件输入控制器,该控制器驱动两个FET中的一个,以提供来自该电源的特定电流。-- >我没有信号源来控制它。这必须是一个被动选择系统,解决方案IC不应该在任何类型的Vcc电源上运行,因为源本身必须由此IC选择!
您的电源当前有哪些要求? -->500mA,3.3V是我的要求
谢谢
Abhishek
您好Abhishek,
这看起来是一个不错的解决方案。
您似乎希望控制器3.3V在所有情况下都是主要源,因为它将在存在时禁用IN1。
我唯一可能担心的是这两个开关的启用时间。 例如,当USB存在且控制器已连接时(如果这种情况同时发生),则可能会有一段时间两个开关都在导电,从而在两个电源之间造成短路。 我预计这将是一个非常短的时间,但这只是取决于NPN将EN1拉低的速度。 这是您在测试解决方案时必须看到的内容。
否则,我要说,在两个电源之间进行选择,这是一个很好的解决方案。
最佳,
Michael