This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:当VCCA和OE有效时,输入波形始终保持高电平

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/575980/txb0104-input-waveform-always-keep-high-when-vcca-and-oe-are-valid

部件号:TXB0104

您好,专家,

测试情况仅为样本,因此不存在其他影响问题。

1.我们在B3引脚上输入3.3V方波,但在B3引脚上,高电平不能达到3.3V。

   在VCCB上输入V3P3_A后,B3引脚的高电平可以达到3.3V。 这是否正常?

2.然后我们输入V1P8_A (VCCA和OE有效),A3/B3引脚上的波形始终较高。

   B3引脚上应该是3.3V方波,A3引脚上应该是1.8V方波,对吗?

3.我们尝试在B3引脚上添加3.92K下拉电阻器,然后我们可以在B3引脚上获得2.5V方波,在A3引脚上获得1.4V方波。

您是否有这种体验?  请帮助

谢谢

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    我已经通知了相应的工程师;他将在今天与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    您能否为我们提供您输入和输出波形的示波器镜头?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Aozer:

    异常波形始终保持高电压。

    请帮助

    谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    问题似乎出在驱动输入的设备上。 输入也不是切换的,这让我相信无论驱动输入的是什么,都不能吸收足够的电流来向下拉输入,因此下拉电阻器允许输入切换的原因。 如果您参考TXB0104数据表,它规定驱动器必须能够提供/接收至少2mA的电流,才能正常工作。 您的驾驶员是否符合此规格?