This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:用于RGMII

Guru**** 2526090 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/575599/sn74avc8t245-for-rgmii

部件号:SN74AVC8T245

您好,专家,

我看到了很多E2E数据,有人提到SN74AVC8T245可以满足RGMII,但当数据频率为125MHz时,"时间"将为8ns,

电压电平为1.8V至2.5V,数据表显示MAX tPLH和tPHL均为4ns。 这似乎是一个很大的余地。

我有什么错误吗? 或者我们有其他适合该应用的好设备? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jerry:

    请参阅Hattie在以下主题中的回答:

    SN74AVC8T245适合125MHz。 如果您需要更多的说明,请随时询问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aozer:

    但我得到了另一个文档,它没有建议4ns传播类型缓冲器或电平转换设备。 您能帮助澄清一下吗? 谢谢!

    第40页.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jerry:

    我只是想向您介绍最新情况。 我已经通知了一位工程师,他更熟悉这一点,可以为您提供更准确的反馈,他们应该尽快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aozer:
    是否有任何更新? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jerry:

    很抱歉他从未回复过,我一直在与同事交谈,根据我的理解,如果您仅在主机设备和单个外围设备之间通信,4ns传播延迟应该不是问题。 如果您有多个外围设备,并且其中一个设备在其它外围设备接收信号4ns之后,则计时可能是一个问题。

    另一个需要考虑的问题是通道到通道的偏移。 AVC转换器在单个设备上的引脚之间的最大倾斜度为1 ns,但假设引脚之间的负载相等,典型的偏移值通常接近250 ps。 如果这些信道到信道的偏移值符合您的规格,我认为您不会遇到任何问题。