This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/577417/txs0108e-txs0108e

部件号:TXS0108E

在数据表中,有一个用于VOH的外部下拉电阻器公式。  VOH的外部上拉电阻器是否有公式?  此外,此设备是否存在Tina/Spice模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roy,

    上拉电阻器没有公式,因为这不会影响VOH。 添加上拉电阻器的主要考虑因素是,这将增加您的设备必须下沉的电流量,以便将输出降低至0V。

    您只需使用外部上拉电阻器和内部40k上拉电阻计算等效并联电阻,然后使用欧姆定律确定流经该电阻器的电流。 对A侧和B侧执行此操作,假设您的两侧都有上拉,然后将两个电流值相加,这将近似于驾驶员为使线路降低而必须下沉的电流量。

    我们有一个Ibis型号,您可以在本页底部找到它:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无意中取消订阅了这个线程。 是否可以撤消此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意外取消订阅此线程。 是否可以撤消此操作?

    [/引述]

    是的,当您登录e2e并查看此线程时,请在页面右上角查找"选项"按钮。  在该菜单下,您可以调整回复通知。