This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS244:启动行为

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS244, SN74LS07, SN74HC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/573588/sn74ls244-start-up-behavior

部件号:SN74LS244
主题中讨论的其它部件: SN74LS07SN74HC244

[ SN74LS244] 启动行为

您好,

我的客户测试了SN74LS244以及下图所示的相对。


在初始评估期间,他们看到了来自光耦合器输出的意外脉冲。




我认为这是SN74LS244和光电耦合器组合的预期行为。 在电压上升过程中,SN74LS244会从特定电压开始工作,并在输入信号处于低电平(<0.8V )时尝试使输出降低。 因此,我们的电压差足以打开光电耦合器。

为防止出现这种情况,我们需要将SN74LS244 (三态输出)替换为其它具有集电极开路或漏极开路输出的设备。
您对SN74LS244还有其他想法吗?

我的客户之所以不能预料到这种情况,是因为他们使用了集电极开路输出的SN74LS07。
使用此器件时,SN74LS07的输出电压仅跟随VCC5V,因此没有电压差。

非常感谢您与我分享您的想法。
此致,








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我本以为LS244输入上的上拉电阻可以解决您的问题,也可以上拉LS07的输出。 初始通电时光电LED将不会偏置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试在启动过程中通过10k电阻器将输出启用引脚(1G\和2G\)拉至Vcc。 我还没有使用过这款特定设备,但这将是我解决问题的第一个想法。

    您是否考虑过使用CMOS设备(如SN74HC244或SN74LVC244)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Raymond,Emrys:

    感谢您对我的帖子发表评论! 这对我很有帮助!
    我一直在与客户交谈,他们的解决方案是将LS244更换为LS07 ...

    无论如何,谢谢!