This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS02:SN74LS02N与Fairchild 74LS04PC不兼容

Guru**** 2563350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/577373/sn74ls02-sn74ls02n-incompatible-with-fairchild-74ls04pc

部件号:SN74LS02

你好。

我(在许可下)一直在重新发行一个80年代中期制造的旧版主板。  我已经确定了我的问题,主要是因为我选择了更换原来主板使用的断货的Fairchild 74LS04PC芯片。  将SN74LS02N置于电路中时,主板无法正常工作。  当我将原来的74LS02PC放回原位时,主板工作正常。  让我相信这是有区别的。

我找不到Fairchild 74LS02PC的数据表,因此无法将其与TI SN74LS02N芯片进行比较。  似乎一定会有一些不同。  想知道是否有人能提供帮助。

谢谢你

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标题和正文中有拼写错误。 停产的Fairchild部件号是74LS02PC (不是74LS04PC) Whoops...我的部件上有很多肥手指...

    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    我不能肯定地说费尔奇的行为,尽管我们可以看到董事会的进展。
    如果您有原理图和示波器快照,将非常有用。