This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:1.01102108亿

Guru**** 2528000 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF0101, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/575411/lsf0108-lsf101-102-108

部件号:LSF0108
主题中讨论的其他部件: LSF0101LSF0102

使用lsf0108将1.8V FPGA I/O转换为3.3 I/O。是否可以在每侧使用1k上拉。两侧都可以处理所需的3.3ma和1.8 mA电流。在1.8V侧使用1k太大。

此外

lsf0108 ibis doss不允许将其选择为hyperlynx模拟的输出,lsf0101和lsf0102 ibis型号在尝试将其分配到模拟时报告错误

我看到论坛上曾有人提出过108个项目缺乏产出的问题,但我看不到有人对这一问题作出答复

谢谢

102错误

C:\hyperlynx91\9.1HL\SDD_HOME\hyperlynx64\Libs\lsf0102.ibs:
 警告: 在文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOME/hyperlynx64/Libs/lsf0102.ibs中的第82行:仅使用[系列交换组]的第一个组合。
 警告: 在文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOME/hyperlynx64/Libs/lsf0102.ibs中的第123行:仅使用[系列交换组]中的第一个组合。
 错误: 文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOLD/hyperlynx64/Libs/lsf0102.IBS中的第4109行:此文件中不存在由组件LSF0101_IO_S的引脚4到引脚5的系列引脚映射所使用的引脚型号LSF0101_IO_S。
 错误: 文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOLD/hyperlynx64/Libs/lsf0102.IBS中的第4109行:此文件中不存在由组件LSF0101_IO_S引脚3到引脚6的系列引脚映射所使用的引脚型号LSF0101_IO_S。
 错误: 文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOME/hyperlynx64/Libs/lsf0102.IBS中的第4109行:此文件中不存在由组件LSF0102DCT的引脚4到引脚5的系列引脚映射所使用的引脚型号LSF0101_IO_S。
 错误: 文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOME/hyperlynx64/Libs/lsf0102.IBS中的第4109行:此文件中不存在由组件LSF0102DCT引脚3到引脚6的系列引脚映射所使用的引脚型号LSF0101_IO_S。
 错误:解析文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOME/hyperlynx64/Libs/lsf0102.ibs失败。

101错误

C:\hyperlynx91\9.1HL\SDD_HOME\hyperlynx64\Libs\lsf0101.ibs:
 警告: 在文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOME/hyperlynx64/Libs/lsf0101.ibs中的第82行:仅使用[系列交换组]的第一个组合。
 错误: 文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOME/hyperlynx64/Libs/lsf0101.IBS中的第4067行:此文件中不存在用于从组件LSF0101的引脚3到引脚4的系列引脚映射的引脚型号LSF0101_IO_S。

108的非输出选项


 错误:解析文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOME/hyperlynx64/Libs/lsf0101.ibs失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    上拉尺寸取决于所需的低到高转换速度要求和驱动设备的吸收电流能力。

    通常,高压侧的1kohm电阻器允许高达~5MHz的转换(假设<=15pF负载)。

    请务必注意,来自两个上拉电阻器的电流将流入驱动器件,即如果您的FPGA驱动线路过低,则必须吸入1.8 + 3.3 = 5.1 mA。

    解决此问题的一个简单方法是增加低侧上拉电阻,因为该值对转换速度并不重要,即使在某些情况下,低侧上拉电阻也可以完全消除。  请参阅我们的应用报告 《LSF系列电压电平转换》(修订版 b) 了解有关何时可以这样做的详细信息。

     

    恐怕我不知道为什么仿真模型是这样的。 我建议将该问题重新发布到 我们的仿真模型论坛 ,以全面了解发生的情况。 我可以为您发布问题,但我认为您更愿意与回答您的人直接联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为我发布车型问题

    网站不断抱怨论坛字段未被输入,即使是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题John。 我将把这条线钉到模型论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    我在 这里发布了主题