This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT126:SN74AHCT126

Guru**** 2797205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/577062/sn74ahct126-sn74ahct126

部件号:SN74AHCT126

我设计了一个带74AHCT126的接口,如下图所示。

我设计的方式是控制使能引脚以获得逻辑高 或高Z输出,因此1A,2A,3A直接连接到5V。 此设计是否有任何问题? 我是否应该在输入A和5V之间使用电阻器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Iuan,

    由于输入是CMOS高阻抗输入,我真的看不到直接连接到电源的任何问题。当OE被禁用(低)时线路浮动时,接收器是否具有浮动输入容差,或者是否有任何上拉电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,接收器侧具有上拉电阻器,以防止浮动信号。

    谢谢你。