This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:输出信号失真

Guru**** 2767655 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/574293/lsf0108-the-output-signal-distortion

部件号:LSF0108

尊敬的TI:

使用LSF0108到IIS级别转换,即输出 信号失真。 VIN = 1.8V(黄色),输出电压= 3.3V(绿色)。  

现在,使用2.2 K上拉电阻器。 增加到4.7 K的失真更严重。  当输出没有失真,但 输出 不能 下拉0 级时,减小到300Ω。  请参阅以下屏幕截图。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您遇到的问题通常是在使用LSF系列进行电压转换时,外部设备的速度和电流能力之间的平衡。 较低的电阻将使您的上升时间更快,正如您在提交的第二个示波器捕获中看到的那样,但如下图所示,当线路较低时,您正在将电流吸入低侧设备。 将过多的电流吸入低端设备可能会超出该设备的电流能力或音量规格,您能否解释一下您在该设备上使用的是什么?

    根据您的示波器捕获中提供的信息,您是否可以尝试在高侧使用700Ω Ω 电阻器(3.3V),在低侧使用4.7kΩ Ω 电阻器(1.8V)? 这会将充电时间缩短到高侧的1/3左右,同时仍会限制外部设备的漏电流。

    有关使用此设备进行设计的更多信息,请参阅此应用手册 中的LSF系列电压电平转换

    此致,

    Aaron Goodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Aaron:ñ a

    我 kΩ 输入端的上拉电阻器(1.8V)和输出端的1KΩ 电阻器(3.3V)的输入芯片内部配置。 请查看以下图片。  我尝试在  输入中使用1KΩ Ω,2.2KΩ Ω 和4.7KΩ Ω 上拉电阻器,但 输出几乎没有任何区别。

    面对这种情况, 你有什么好的建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    您是否可以尝试进一步降低3.3V侧的电阻? 3.3V输入上的1kohm电阻器似乎已获得通道2上的波形,更接近您所期望的值。 您是否尝试过我最初建议的700欧姆电阻?  

    此致,

    Aaron Goodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Aaron:

    我尝试在高压侧使用680Ω Ω 电阻器(3.3V),在低压侧使用4.7kΩ Ω 电阻器(1.8V)。   请查看以下图片。 沿上升边缘有良好的变化,但输出 不能下拉0级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    此波形对于LSF系列非常好。 由于这是一个无源设备系列,因此它始终会有轻微的电压增益,这会导致信号略微浮动。 您的信号从我在您的示波器捕获中看到的地面上浮动小于100mV。 您可以在低电压端检查设备的音量规格,以验证其是否高于捕获时看到的浮动电压,但大多数逻辑设备的音量为~0.5V,因此这不是问题。  

    此致,

    亚伦