This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G58:5V VCC上的VT+阈值范围

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G58, SN74AHCT1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/576731/sn74lvc1g58-vt-threshold-range-on-5v-vcc

部件号:SN74LVC1G58
主题中讨论的其它部件: SN74AHCT1G125

您好,先生:

很抱歉打扰你。

作为标题,我们想知道5V VCC上的SN74LVC1G58 VT+阈值范围。

因为测试电压在数据表第5页上仅显示4.5V和5.5V。

我们的规格是5V VCC和3.3V输入,是否符合 VT+阈值范围?

感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的规格可能显示为“5 V”,但所有电源都有容差。
    数据表假定±10 %,这就是为4.5 V指定值的原因

    换言之:在最坏的情况下,如果VCC为5 V + 10%,您的信号只有在高于3.33 V时才会被检测到为高电压

    最好添加单独的电平转换器(例如SN74AHCT1G125),或选择具有3V兼容输入的不同器件。