This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 74ACT1.1244万:将输出连接在一起

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/576687/74act11244-tying-outputs-together

部件号:74ACT1.1244万

团队-

我的客户尝试在 正常操作中使用74ACT1.1244万。 他们希望通过将2个输入连接在一起,然后将相应的输出连接在一起(如下图所示),以48mA的电流驱动50欧姆负载。  

根据他们的目标,使用此方法是否有任何问题? 如果工作正常,建议使用什么尺寸的输出电阻器?


谢谢!
Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将输出结合在一起并不是很少见,事实上,这在我们的常见问题解答 中。

    是的-您一定可以按照此处所述的方式将输出组合在一起。

    对于驱动50欧姆负载,74ACT1.1244万的每个输出在4.94V (50mA ABS最大值)下均可驱动24mA,这意味着在~5V (100mA)下需要~4个并行输出来驱动50欧姆负载。 这是您可以使用此设备执行的操作,但您应该注意,此设备的最大总电流为200mA,因此,如果您将所有输出推至极限值,您将面临损坏部件的风险。

    我知道您在这里的目的是要使阻抗与50欧姆线路的逻辑设备输出相匹配,但在逻辑上,这通常不是必需的。  只需直接驱动线路(使用0欧姆电阻器),并且只有在您看到信号完整性问题时才添加电阻。 请注意,如果您添加了足够的电阻以匹配线路的阻抗,则输出电压将为2.5V,因为此设备不适用于通过50欧姆传输线路进行通信。