This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5013EVM:TCA5013EVM固件是否支持4.5 ?

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/576182/tca5013evm-does-tca5013evm-firmware-supports-emv4-5

部件号:TCA5013EVM

大家好,

在TCA5013数据表中,它支持4.5。我的客户问我,TCA5013EVM (基于MSP430 G2)的固件可以支持4.5。

客户是否可以使用我们的固件来支持4.5 ?或者客户是否应该自行开发代码?

请提供建议。

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ted,您好!

    据我所知,TCA5013仅支持4.3。 无法保证对4.5 的任何支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EMRIGHT 4.3。 我的错误。固件是否支持4.3 ?

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ted,您好!

    是的,它应该支持4.3。