This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245电压转换问题

Guru**** 2591770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, LM2937, MAX232, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/573695/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245-voltage-translation-problems

部件号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他部件: LM2937MAX232SN74LVC1T45

大家好,我正在与MAX232N芯片配合使用SN74LVC8T245PWR。  我在使SN74LVC8T245正常工作时遇到问题。  

目标:使用SN74LVC8T245将MAX232N芯片输出的5V TTL信号转换为3.3 V TTL。

设置(SN74LVC8T245):VCCA -来自LM7805的5V (5V稳压器1A电流,使用的直流电源设置为5V)

VCCB (两个都跳在一起)-来自LM2937的3.3 V (3.3 V稳压器500 mA电流,已使用直流电源设置为3.3 V)

DIR -来自VCCA的5V (已尝试使用/不使用电阻器)

OE_BAR - GND (已尝试推荐的启动方法,也已使用另一电源的开关)

A1输入-来自MAX232N芯片的R1输出

A2-A8 -接地

B1 - o范围

B2-B8 -常闭

所有GND针脚也连接到GND

设置(MAX232N):按数据表构建。

在连接到SN74LVC8T245之前,我已验证MAX232N电路是否工作正常。

问题:当我将R1out引脚(MAX232)连接到A1输入时。 信号明显下降或似乎不存在。 当我从SN74LVC8T245断开R1out引脚时,信号处于正确的电压(5V)。 有时,信号会上下跳动或发出大量噪音。 这是看A1输入。 当我探头B1时,我没有信号。 但是,我尝试从B转换为A。VCCB = 5V,VCCA = 3.3V,DIR = GND,OE_BAR = GND。 这种设置效果更好,因为我能够看到输入和输出的波形,但输入电压不是5V。 大约是2-2.5V。 我仍然看到信号上有噪音,信号会稍微跳动。 波动不像以前的设置那么严重。 我试过三种不同的芯片,我观察到同样的结果。 我可能做错了什么?

在购买SN74LVC8T245之前,我使用的是SN74LVC1T45。 此芯片与MAX232N配合使用效果良好。

感谢您的参与和帮助。

亚当·格罗普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adam:

    您能否向我们提供您遇到的问题的范围快照? 如果可能,原理图也会有很长的路要走。

    如果您将A2-A8保持在GND,为什么您决定切换到8位版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aozer:

    我感谢你的答复。 我对延迟回复表示歉意。 我能够让电压转换器正常工作。 问题似乎出在我的焊接技能上。 虽然我没有任何焊接桥,但我肯定把加热的芯片夹得太多了。 切屑将会工作,几秒钟后再用干草绳。 我有更多的经验,一个焊,它工作正常。 再次感谢。

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adam:

    没问题,我很高兴一切正常。 我现在将结束这一话题。