This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1GU04:VI的绝对最大额定值

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/576538/sn74lvc1gu04-absolute-maximum-rating-of-vi

部件号:SN74LVC1GU04

你(们)好

sn74lvc1gu04的绝对最大额定值VI显示0.5V至6.5V。

但是,VI在推荐的工作条件下提供0V至5.5V电压。

为什么VI (min)的ABS值定义为0.5V?

此设备可以接受VI=0V,对吗?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已经通知了相应的工程师,他们将于今天回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,na,

    是的,你是对的。 ABS最大值应该是- 0.5 ,以指示存在到GND的负极ESD钳位二极管。我将对此做记录,并启动数据表更改过程。
    感谢您指出并提交反馈。
    在正常工作条件下,该设备肯定会达到0V。