This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCU04:电流限制操作

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/576441/sn74hcu04-current-limit-operation

部件号:SN74HCU04

您好,

我想在我的设计中使用SN74HCU04。

我看到它的最大源和汇驱动限制为4mA。 您能否帮助我了解达到这些限制时会发生什么情况? 设备是否向下拉逻辑高的输出,向上拉逻辑低的输出,以尝试限制此电流源或回流?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    SN74HCU04与大多数逻辑部件一样,没有电流限制。  数据表中的VOH和VOL规格保证负载为4mA,但该设备驱动的电流比该值高得多。

    如果设计人员希望 将VOH 和VOL保持 在数据表定义的限值内,则应将器件的电流限制为4mA。

    器件的绝对最大值表列出了单通道的最大输出电流为25mA,总最大电流为50mA -尽管您可以同时驱动50mA高电流和50mA低电流而不违反此规范。

    您能告诉我您使用此设备计划的项目吗?  使用这样的无缓冲逆变器是不常见的,所以我想听听您使用它的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您超过电流限制时,您确实会得到更高的压降。

    只要您保持在电流限制以下,您就处于输出晶体管的线性(电阻)区域。 如果漏电流较高,您最终会进入饱和区域。

    有关典型行为,请参阅5V电源电压(SZZZA008)下数字集成电路的输入和输出特性:

    (如果低于GND或高于VCC,则需要输出端的电压源。)