This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV07A:类似部件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV07A, SN74LVC1G99, SN74AUP1G99, SN74AHC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/576084/sn74lv07a-similar-part

部件号:SN74LV07A
主题中讨论的其它部件: SN74LVC1G99SN74AUP1G99SN74AHC125

您好,

我想知道我们是否有一个与此十六进制缓冲器类似的设备,但它具有集电极开路输出和滞后?

我检查了ESP,但无法找到与SN74LV07A上的输入电源范围匹配的任何内容。  

请告诉我您的建议。 感谢你能抽出时间。  

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amanda:

    恐怕我从未见过同时具有施密特触发器输入和漏极开路输出的设备。 这对我来说是非常令人惊讶的,我第一次注意到它... 如果使用超过2万 的零件,我们至少会使用一个此组合!

    您能告诉我有关该应用程序的更多信息吗? 也许我可以帮忙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    O̅E̅ 输入信号,使用O̅E̅ Ω 的输入信号,可以使任何带 Ω 引脚的缓冲器具有漏极开路输出。 (xx125缓冲器在许多系列中可用。)

    但仅有 SN74LVC1G99和SN74AUP1G99具有O̅E̅ Ω 和施密特触发器输入。 这将需要六个8针芯片;将xx14与xx07组合起来会更简单。

    某些逻辑系列(如AHC)在其输入端具有一点施密特触发器操作。 但是,滞后仅为200 mV (实际xx14施密特触发器约为800 mV),不适合低于50 ns的上升/下降时间,因此SN74AHC125可能不适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢双方的反馈!