This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC161:SN74HC161接点温度

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/576375/sn74hc161-sn74hc161-junction-temperature

部件号:SN74HC161

大家好,

我的客户需要知道SN74HC161DR的结温(Tj)。

数据 表中没有参数。

请您帮忙向我们提供这些数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在本论坛的常见问题页面中,我们实际上对此给出了非常全面的答案。  

    绝大多数逻辑设备在数据表中未列出最大结温(TJ (max))。

    对于逻辑器件, 除非   另有说明,否则TJ (max)等于数据表的绝对最大额定值表中列出的最大存储温度(Tstg (max))。

    在数据表额定值范围内工作时,任何逻辑设备都极不可能达到其最大结温。  我将简短地说一句,但我只想说,如果您在环境温度和输出功率的最高数据表额定值下操作逻辑设备,结温可能仍远低于允许的最大值。  如果您有兴趣了解有关逻辑器件功耗的更多信息,请阅读我们的应用报告“ CMOS功耗和CPD 计算”。

    此致,

    亚伦