This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4.0175万B:输入配置。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/576049/cd40175b-input-configuration

部件号:CD4.0175万B

我使用CD4.0175万进行切换逻辑。 将使用所有4个输入,D1到D4。 将使用2个CD4.0175万,一个主电源,一个遥控器,D1到D4输入将通过电缆连接在一起。 每个芯片的输入将分别与Vcc连接。 路径是Vcc,10K电阻器,瞬时开关,用于输入。 每个输入通过开关二极管连接到引脚9 - CLK,并在引脚9处求和。 这样,主芯片或远程芯片都可以同时切换每个芯片的输出。 主CD4.0175万在每个输入处都有一个15K并联电阻器接地,因为我们认为所有未使用的输入都需要接地。 但是,如果遥控器具有并联电阻器,15K分流器的并联组合将输入负载降低,将不起作用。 卸下遥控器上的分流板解决了问题。

问题是,我是否甚至需要这些并联电阻器来长期可靠地切换? 如果没有它们,它就可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    我已经通知了相应的工程师;他很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brian:

    您是否可以通过任何方式向我们提供示意图或方框图? 如果没有一点视觉展示,就很难准确地遵循您所说的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有cct的快照,但没有看到附加文件的按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    在论坛上撰写回复时,右下角有一个"使用丰富格式"按钮。 这将使您能够访问更简单的答复框中没有的许多工具(例如附加图片或其他文件)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将15k下拉电阻器放在远程触发器的输入上,它们将在开关处形成电压分隔器和10k上拉电阻。 换言之,交换机只会将线路上拉至VCC的60 %。

    据我所见,CLK线的下拉功能已经足以确保信号不会浮动,而120k的下拉功能足够弱,不会过多干扰10k的上拉功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 15K是初始设计的,我认为在主和远程CD4.0175万上确实不需要它们。 我只是想证实这一点。 最后一个问题。 输入端是否应尽可能接近Vcc电源,在这种情况下为12伏? 确保输入端的前缘良好稳固。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brian:

    10V时的VIH为7V。 12伏时,我认为只要您的输入高于9伏至10伏,就可以了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 非常感谢。