This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC595:SN74AHC595和SN74AHCT595的区别

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC595, SN74AHCT595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/576123/sn74ahc595-the-difference-of-sn74ahc595-and-sn74ahct595

部件号:SN74AHC595
主题中讨论的其它部件: SN74AHCT595

您好,

 有两种类型的设备 SN74AHC595和SN74AHCT595。

有人能解释这两种设备的区别吗?

我正在查看数据表,直到现在都找不到任何数据。

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS,您好!

    SN74AHCT595中的'T'表示输入是'TTL兼容'--这基本上意味着您可以输入任何>=2V的输入,或<=0.8V的输入。

    SN74AHC595具有标准CMOS输入。  请注意,CMOS输入要求至少3.85V (高输入电压)和<= 1.65V (低输入电压)。 (假设VCC = 5.5V)