This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:关于IOL=1mA时的容积参数

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/575883/sn74lvc1g07-about-vol-parameter-at-iol-1ma

部件号:SN74LVC1G07

大家好

在以下情况下,您是否具有"最大音量"值?
VCC=3.3V,IOL=1mA
-40℃至+85℃:VOL (max)=?
-40℃至+125℃:容积(最大)=?

如果您有此参数,请告诉我。

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sho,您好!

    我已经通知了相应的工程师,他今天将与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho,您好!

    根据数据表中提供的信息,我能够进行线性插值,并将Vcc = 3.3V和IOL = 1mA的VOL近似值约为0.12V。 该值也适用于两个温度范围。 您可以在下面看到线条的图解。

    此致,

    Aaron Goodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron San,Emrys San

    感谢您的快速回复。
    我了解"体积"值。

    此致,
    Sho