您好,
如果我将其放在了错误的部分,我们深表歉意。
我目前正在从事一个大学项目,以构建一个脉冲扩展器,能够使用可编程电位计板更改输出。 (RS232 -国家控制设备的8通道板)。
除主板外的所有组件都使用5V电源供电,主板使用12v电源供电。 输入脉冲是持续时间为350ns的5V脉冲。
我的最小输出值为515ns左右,正时电路上为10nF和10Ω Ω。 但是,当我将电位计升至其最大值50kΩ Ω 时,我的输出脉冲仅达到60US。 根据我的计算,这应该超过该值,最高可达300us+。 输出信号也非常抖动,大约在58us-63us之间。 我的目标是在保持最小515ns完好无损的同时达到最大值100us。
我将一个10Ω Ω 电阻器与电位计串联,因为板似乎不工作,除非安装到位。
如果您能提供任何建议,我是否刚刚犯了一个愚蠢的计算错误,这就是实际值? 我是否错过了其他东西?
谢谢!