This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G80:5V容差输入是否也包括时钟输入?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/574537/sn74lvc1g80-does-5v-tolerant-input-also-include-the-clock-input

部件号:SN74LVC1G80

数据表显示,输入电压最高可达5.5V,而芯片的功率仅为3.3V。 但时钟输入是否也可以是5.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ulrik,

    是的,时钟输入也可容差为5.5V,即使VCC为3.3V。
    数据表中是否有某些内容让您相信时钟输入不能承受此电压,或者您只是检查一下?
    我只是想确保数据表不会有任何误导性。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Michael的回答。 我只是检查一下,所以没有误导性的数据表。