This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH1.6244万A:SN74LVTH1.6244万A的操作

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/575351/sn74lvth16244a-operation-of-the-sn74lvth16244a

部件号:SN74LVTH1.6244万A

我的客户正在尝试使用SN74LVTH1.6244万A。  他的VCC引脚连接到3.3V。  他有5V TTL输入,他看到输出电压为4.7V,大大高于3.3V电源。  这是预料之中的吗?  他期望并希望看到输出限制在VCC max (大约3.3V max)。

SN74LVTH1.6244万A数据表显示其具有以下特性:

支持混合模式信号操作(5V输入和输出电压,带3.3 -V VCC)。  'LVTH1.6244万A器件是16位缓冲器和线路驱动器,设计用于低电压(TTL-V) 3.3 操作,但能够为5V系统环境提供接口。

这种“混合模式”是否会导致5V输入的高输出电压(如4.7V),即使VCC被绑定到3.3V?  (数据表中未详细介绍这些功能)。

如果这是SN74LVTH1.6244万A的正常现象,您是否建议使用SN74LVC244A?   我们的TI电压电平转换指南 以 SN74LVC244A为例,介绍了如何将AHC,AUC,AVC,LV-A和LVC器件用于从5V到3.3V的逻辑电平转换。

谢谢,David

----------------
David Hildeband
模拟现场应用
南部地区
德州仪器(TI)
办公电话: 214-479-0917
手机:      972-841-6499
david.hildebrand@ti.com
----------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    SN74LVTH1.6244万A应对您所描述的情况没有任何问题。 从输入到Vcc没有钳位二极管,因此5.5V输入根本不会影响输出电压。 同一总线上是否有另一个器件可为3.3V轨提供高达4.7V的回电? 或者3.3V滑轨可能存在问题?

    如果您能分享一个原理图,我可以帮助您回顾一下。