This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G80:输出保持高不切换为低

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/575109/sn74lvc1g80-output-stays-high-does-not-toggle-to-low

部件号:SN74LVC1G80

我有一个与SN74LVC1G80连接的电路:

引脚5连接至3.3V

引脚3连接到GND

引脚1 (D)连接到引脚4 (^Q)

引脚2 (CLK)连接到安全部件的输出(MAX6816)

我正在监控示波器上的引脚2和引脚4。

引脚2和引脚4均表示示波器上的3.3V电压。  当开关对跳闸的输入短时间连接到GND时,引脚2降至0V并恢复到3.3V,但引脚4保持高位。  即使发生多个开关事件,针脚4仍保持高位。

针脚4保持高位有什么想法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    那么,您是否正在尝试实施图5数据表中所示的频分电路?
    您是否有您所看到的内容,D输入,Q输出和CLK的范围快照?
    设备的输入是否是缓慢上升的边缘,因此可能存在计时问题?

    请告知我们您可能有的任何其他信息,我们很乐意为您提供帮助!

    最佳,
    Michael