This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245-Q1:陈述数据传输要求

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/574642/sn74avc8t245-q1-state-requirement-on-data-transmission

部件号:SN74AVC8T245-Q1

你(们)好

我正在 使用SN74AVC8T245-Q1部件来处理我的应用程序,但我有一个疑问,如果有任何数据没有传输,并且设备已启用,那么它是否会损坏IC。

如果是,我需要连接上拉或下拉。

此致

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nitesh,

    我假设"不传输"是指引脚将浮动。 如果是,则正确。 启用设备后,您应始终将输入引脚设置为已定义的状态。 您可以将它们拉至地面或VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aozer

    感谢您的回复

    您的理解是正确的。
    但是,即使启用了设备并且未进行传输,我也需要将相应的设备I/O拉至相应的电压。
    如果我错了,请纠正我的错误??

    此致
    Nitesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nitesh,

    正确。 您也可以将它们拉至地面。 当设备启用且未进行传输时,输入应始终处于定义的状态(VCC或接地)。 输出可以保持浮动。 有关为何应避免浮动输入的详细信息,请参阅此应用说明,慢速或浮动CMOS输入的含义: