This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11-Q1:电压逻辑电平

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G11-Q1, SN74LV1T08, SN74AUP1T34-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/575259/sn74lvc1g11-q1-voltage-logic-level

部件号:SN74LVC1G11-Q1
主题中讨论的其他部件: SN74LV1T08SN74AUP1T34-Q1

你(们)好

I/O电压级别是否取决于 SN74LVC1G11-Q1的VCC。

此致

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如"电气特性"表中所示,可实现的输出电压(VOH和VOL)取决于VCC

    如"推荐的工作条件"表中所示,输入切换电压水平(VIH和VIL)取决于VCC
    (但允许输入电压VIL高于VCC。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Clemens

    如果VCC是3.3 ,我能给出1.8V的信号吗?

    此致
    Nitesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以建议我使用具有三个输入但不依赖于VCC的此类和门?

    此致
    Nitesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LV1T系列具有更低的开关电平,允许进行类似的电压转换,但唯一的和门是具有两个输入的SN74LV1T08,因此您必须组合其中两个,并且它不是汽车额定值。

    但您可以在较低的电压下运行SN74LVC1G11-Q1,并使用SN74AUP1T34-Q1转换结果。