This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66:SN74LVC1G66的针脚映射

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/575237/sn74lvc1g66-pin-mapping-of-sn74lvc1g66

部件号:SN74LVC1G66

SN74LVC1G66”是我们设计中使用的双侧模拟开关。 由于空间限制,我们使用的是BGA封装 I,E MPN为SN74LVC1G66YZPR。 与逻辑符号和足迹不匹配。

逻辑符号显示以下引脚映射,引脚名为1,2,3,4,5 ,其中指定的占用空间显示A1,A2...

请澄清同样的问题以继续并释放Fab的Gerber。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    SO 1 = A1,2 = B1,3 = C1,4 = C2,5 = A2。