This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS14:SN74LS14NSR:Land pattern

Guru**** 2982030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/574504/sn74ls14-sn74ls14nsr-land-pattern

部件号:SN74LS14

大家好,

 

请再次确认TI推荐的SN74LS14NSR的地线模式是否如下,以防 万一?

 


 

 

SN74LS14NSR的数据表中没有NS软件包的平面图,但在http://www.ti.com/product/SN74LS14/quality中找到了CAD数据。

 

我们需要为客户提供 SN74LS14NSR的土地模式。

 

 

此致,

Matt Watanabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    我已经通知了相应的应用程序工程师,他将立即与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt Watanabe San,您好!

    我看不到NS封装的陆地模式建议,也看不到其他一些14引脚NS 数据表。

    我必须联系包装团队以了解更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Emrys和Shreyas

     

    感谢您快速完成此项工作,并希望为我们的客户提供有关NS软件包的土地模式建议。

     

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件包小组建议遵循随附的IPC-7351建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas,您好!

    感谢您获取土地模式。  是否可以将PDF文件包括在内? 我们需要向客户提供包括该文件在内的正式文件。

    如果由于  内部 批准等原因,您需要一周或更长时间才能制作PDF版本,我们将使用 上面的屏幕截图 制作PDF文件。

    谢谢!

    马特