This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV06A:低电平(音量)数据

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/574971/sn74lv06a-low-level-vol-data

部件号:SN74LV06A

您好,

在 以下情况下,我想询问您最大音量(最大低电平输出)数据。

 - Vcc = 5.0V

 - IOL = 6.25mA (最小值)至10mA (最大值)  

 您是否有 Vol的数据?

因为在某些情况下,数据表第5页的6.5 部分中有一些数据,如下所示。

我想最大音量似乎低于0.55V,根据下表,ICL=10mA/Vcc=5.0V。

但如果您有更多信息/数据,请告诉我。

感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如典型特性(来自5V电源电压(SZZZA008)数字集成电路的输入和输出特性)所示,输出MOSFET的行为方式类似于允许电流范围(< 16 mA)内的电阻器:

    因此,您可以通过线性插值得出最大压降:Vol = 0.55 V×(10 mA / 16 mA) ≈0.34 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens-San,

    感谢您的回答!

    我明白了。

    此致,