This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:RGMII Mac到Mac级别转换器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, SN74AVCH2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/574974/lsf0204-rgmii-mac-to-mac-level-shifter

部件号:LSF0204
主题中讨论的其它部件: SN74AVCH2T45

我正在寻找一种设备,将1,8V RGMII Mac连接到2,5V/3,3V RGMII MAC。

TI的产品系列中是否有电平转换器,可用于将18V RGMII总线连接到2,5V/3,3V RGMII总线?

我已识别LSF0204,但对于RGMII而言,传输速度太低。

此致,

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我恐怕我不知道有任何译员会在250MHz以上工作。 LSF系列设备的高端最高可达100Mhz,用于向上转换,这可能是您在自动双向设备上看到的最佳结果。 此外,单向转换缓冲区是第二好的,最高可达250MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN74AVCH2T45呢?
    请注意,RGMII也需要125MHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我向Paul致歉,

    当我快速搜索它时,我发现它是千兆位标准,没有意识到您只需要125MHz。

    SN74AVCH2T45是将1.8V转换为2.5 ,3.3V,高达320 Mbps的方向控制器件的理想选择。

    我应该在开始时问-您的应用方向控制,双向(无方向控制)还是单向?