This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4078B:备用部件

Guru**** 2896570 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4078B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/574547/cd4078b-alternate-part

部件号:CD4078B

您好,

请为CD4078B推荐一个相同节距的备用部件,但我需要高速10ns设备,而不是钒速度。

请帮助。

谢谢

亚辛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yasin:

    我已经通知了相应的应用程序工程师-他将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yasin:

    我相信这是我们在单个封装中唯一的8输入或/或门选择。 您是否使用NOR或OR函数或两者? 您是否可以使用两个软件包,即双4输入或输入到2输入或创建8输入或?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Yasin,

    我相信这是我们在单个封装中唯一的8输入或/或门选择。 您是否使用NOR或OR函数或两者? 您是否可以使用两个软件包,即双4输入或输入到2输入或创建8输入或?

    [/引述]

    您好Aozer:

    该产品已上市10年,并将于2020年成为“空”产品。

    此时无法对产品进行任何更改。

    我们在电路中同时使用NOR和OR函数。

    该部件用于不同PCBA中的多个PCBA中。

    现在我可以开始改变。 您是否在相同间距的14SOIC封装中安装了CD4078B高速版本。

    谢谢!

    亚辛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有CD4078B高速版本

    不会。CD4078B是Harris制造的一种专业产品;TI仍在生产它以支持现有客户,但我想在现代逻辑系列中提供此功能的需求还不够。

    此时无法对产品进行任何更改。

    那么,为什么您突然需要不同的电气特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens Ladisch 说:
    那么您为什么突然需要不同的电气特性?[/QUOT]

    您好Clemens:

    我们的产品已有十多年的历史,但仍有市场需求。 在我们的产品中,我们使用的是ST Micro M74HC4078RM13TR NAND / NOR逻辑门,该门现在已被占用。

    我正在Digikey中寻找M74HC4078RM13TR的备用部件,我从该处确定CD4078B为M74HC4078RM13TR的备用部件。

    稍后在数据表比较中,我发现CD4078B是中速设备,而M74HC4078RM13TR是高速设备,

    所以我正在检查 一个高速版本的CD4078B,它占用的空间相同。

    由于TI部件主要用于Schnieder产品,因此如果我可以获得TI的备用部件,这将很有帮助。

    谢谢!

    亚辛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所见,CD4078B是唯一一款仍由任何制造商生产的此类设备。 因此,您必须使用它进行管理。
    您是否知道您的电路所需的实际最低速度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yasin:

    克莱门斯是正确的,我担心我们不能直接替换为高速版本。 如果更新设计是不可能的,那么我们没有任何我可以推荐的零件,尤其是当您需要NOR和OR功能时。 我们唯一的可能性是需要多个IC来完成相同的任务。