This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CD4.0106万B:TINA/Spice/CD4.0106万B:

Guru**** 2559690 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/574109/tina-spice-cd40106b-tina-spice-cd40106b

部件号:CD4.0106万B
主题中讨论的其它部件:TINA-TI,, SN74LVC1G14

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

大家好,

我们的一位客户需要 CD4.0106万B的PSpice型号,请提供同样的帮助。

此致,

Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinu,

    我担心我们目前没有此设备的型号,而且由于此设备的使用年限,我们不太可能制造一个型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    感谢您的及时回复。 我们是否有任何其他具有PSpice模型的类似部件可供建议。

    谢谢!
    Shinu Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们确实有SN74LVC1G14型号,但仅提供IBIS和HSPICE版本。

    您能否准确地告诉我您使用此设备的目的是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    感谢您的建议。
    客户希望在其应用程序中使用该设备,只想在实施前对其进行模拟。

    此致,
    Shinu Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解-这是旧逻辑设备的一个相当常见的问题。 我的最佳建议是在线查找通用逻辑设备,或使用理想化模型。 除非他们做了一些非常独特的事情,否则这些事情应该是很好的。