This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与非门sn74hc132-Q1 - VOH和测试条件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC132, SN74HC132-Q1, SN74AHC132, SN74LV132A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/574340/nand-gate-sn74hc132-q1---voh-and-test-conditions

主题中讨论的其他部件:SN74HC132SN74HC132-Q1SN74AHC132SN74LV132A

您好,

在下面显示的数据表中,我们可以看到VOH值,它指的是不同的测试条件,例如:IOH =-20uA,IOH =-4mA,IOH =-5.2mA,而Vcc的值不同。

我必须计算一个下拉电阻,电源是5V。 当输出为高(VOH)时,输出电流值为IOH。

您能否向我介绍以下数据表中的VOH行?

为什么IOH=-20uA和IOH=-4mA处于相同的Vcc值(例如4.5V),区别是什么?


提前感谢您的参与。

谢谢,

Piero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Piero:

    简而言之,设备的输出电压取决于负载条件。

    如果输出上的负载为20uA (如果驱动其他逻辑门,则可能为该值),则输出电压将非常接近提供的VCC,因为IR损耗会导致最小电压降。 如果电流较高(4mA),则输出电压将因设备中的IR损耗而开始下降。
    因此,此处的规格显示了这些输出负载条件下的典型值和最小值。
    我希望这有助解释。

    此外,您能否向我解释您需要下拉电阻器的目的?
    我提出这个问题是因为此设备不需要下拉或上拉操作,因为它可以驱动输出的高或低。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    我向您介绍下拉电阻器。
    在电路中有一个SVS (tcl7705_EP)和一个NAND门(sn74hc132_Q1),SVS (重置信号)的输出连接到NAND门的输入引脚,在此输入处有一个下拉电阻(10 K)。
    我相信下拉电阻器可以移除,因为当您向我提出问题时,该设备不需要任何上/下拉电阻器,而且tlc7705具有图腾柱作为输出级。
    你怎么看?

    再次感谢,
    Piero
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Piero:

    我指的是设备输出上的下拉/上拉,因为我们讨论的是设备的输出驱动。

    如果您指的是输入,则关键是确保逻辑设备的输入始终处于已知/定义状态。 如果TLC7705器件始终强制适当的高或低电平输出以驱动逻辑门的输入,则您应该可以在没有上拉或下拉的情况下正常工作。 如果TLC7705的输出始终处于高阻抗或未知状态,则最好确保已定义设备的输入,并且可能需要上拉或下拉。

    根据我在TLC7705数据表中看到的内容,我相信每个输出都始终处于已定义的状态,因此我认为只要满足设备的输入阈值电压值,就不需要下拉或上拉。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    我在HCMOS设计中看到,该系列的输入级具有一个钳形二极管。

    我想确定的是,当sn74hc132-Q1器件使用3.3V电源时,它是否具有5V容限。

    再次感谢。

    谢谢,

    Piero
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HC器件具有到VCC的ESD二极管,因此不能过压。

    (5V容差需要SN74AHC132或SN74LV132A,它们不适用于汽车温度。)