This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:GTL2003

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/574620/sn74gtl2003-gtl2003

部件号:SN74GTL2003

我需要将四个SPI器件(其中两个是5V逻辑,另两个是3.3V逻辑)连接到5V逻辑微控制器。

我正在考虑使用GTL2003,但我不确定它是否能正常工作。

我不确定miso线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    我将把这篇文章移到译员论坛。 我们的应用程序专家将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    我想先问您几个问题,然后再对要使用的设备提出建议。

    1)您的设备运行的频率是多少?

    2)您的信号的驱动强度是多少?

    此致,
    Aaron Goodson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)高达5MHz

    2)我不确定你的意思是什么。 微控制器为Atmega324。 所以输出就像常规输出。 内部恢复50kOhm时,将miso向上拉。

    3V设备- SDcard和RFM12B

    5V设备- 2x TLE6220。:

    来自TLE6220数据表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    根据这些信息,GTL2003可能会起作用。 但是,您需要一些额外的电路。 下面的图表直接从数据表中提取,有助于您进行设置。  

    您需要在5V电源与Gref和Dref针脚之间连接一个200千欧的电阻器。 还建议使用从Dref引脚到接地的滤清器盖,0.1uF范围内的滤清器盖应正常工作。 您还需要一些上拉电阻器。 根据给定的信息,您可以尝试在高电压端(5V)上进行500欧姆上拉,在低电压端(3.3V)上进行10千欧下拉。 此图显示了5V和3.3V到1.8V的转换,但对于您的应用,您的一侧只有5V,另一侧只有3.3V,这听起来像。  

    此致,

    亚伦