This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC123A:定时电容器的最大值

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/574358/sn74ahc123a-maximum-value-of-timing-capacitor

部件号:SN74AHC123A

您好,

SN74AHC123A正时电容器的值是否有任何限制? 数据表中未提及此项,图中未提及此项。 5仅显示最高5uF的C值。 我关注的是芯片内放电晶体管的温度应力....

谢谢!

Pavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未指定放电MOSFET的特性。 我假设它的设计是安全的,但如果不确定,请使用较小的电容器和较大的电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我个人使用了这款设备,并将其与100uF电解电容器配合使用,没有任何问题,但该设备的设计值较低(如您所指出的)。

    正如Clemens所说,最好在可能的情况下使用更小的盖子。 我通常会避免使用大于1 mohm的电阻和大于10uF的电容,这会将此部件的使用限制为~10s延迟。 我看到客户使用它的效率超过30秒(即使是~210S)。 我还没有见过一个因电容过大而失败的地方。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ...是,但较大的电阻器会过大(漏电与压降)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavel,

    您尝试获得多大的延迟?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ...电容器和RX/CX引脚之间的500R连接如何? 我将使用至少100k作为定时电阻器,因此创建的分压器可以忽略不计。 放电时间与总脉冲宽度相比也会很小...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好是2秒。 准确度不重要(+/- 30 % 正常)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为此,您应该只能使用10uF电容和~220kohm电阻(您可能需要在原型设计时调整电阻值)。 如果电容较大,您应该会看到比数据表中显示的K值更低的值,即脉冲宽度将为t_w = K * R * C,其中K (可能)位于0.7 和0.9 之间