This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:Q信号保持较高的时间比预期长的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/572788/sn74lvc1g123-issues-with-q-signal-staying-high-longer-than-expected

部件号:SN74LVC1G123

您好,

我遇到的问题是,Multivabrator长时间保持在高位。 当功能发生器的输出设置为"打开"时,它将按预期触发,但在功能发生器关闭后,电路保持高电压。 有时,它会在一分钟左右后下降,但有时不会切换回低电平。 我附上了电路当前配置的示意图。 我尝试在Rext和C ext上切换电阻器和电容器,但也发生了同样的情况。 我还添加了负载电容器和电阻器,但结果仍然相同。 如果您需要任何其他信息,请告诉我。

谢谢!


Al "Joe" Luck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不确定这是否是您的图纸中的错误,或者您是否以这种方式连接,但似乎您将引脚5连接到5V,而引脚8连接到输出。 设备的引脚5到8的顺序与您在绘图中的连接方式不同。

    您的设备是否连接不正确?  

    请参阅下图以供参考

    如果没有,您是否愿意在示波器上共享输入脉冲和输出。

    最佳,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    感谢您的回复。 是的,我错过了发送给您的示意图的标记。 左侧已正确连接,与上面数据表中的图片相同。

    我附上了输入打开和输入关闭的示波器图。 multivabrator的输出位于通道1上。 函数发生器的输出位于通道2上,而通道3则是MOSFET后面的多Vabrator的输入。 如果您需要其他解释,请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Al

    设备将根据针脚7处的电压触发。 如果输出保持高电平,这似乎表明PIN7保持低电平/低于切换的内部阈值。

    PIN7是否始终显示低电压? 图2中的计时图是一个很好的参考,用于了解PIN7触发输出的外观。
    请告诉我您看到了什么,或者您是否发现了任何其他信息。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    感谢你的帮助。 检查针脚7后,我发现其状态从未改变。 这让我又换了一个多频震动器,这次还是能用的。 我不知道前两次事件发生了什么,但我很高兴看到它发挥作用。

    谢谢!

    乔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Joe,

    非常乐于助人,很高兴您能够解决问题。
    如果您有任何疑问,请继续使用这些论坛,因为我们始终乐意为您提供帮助。

    最佳,
    Michael