This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:有关SN74LVC8T24的问题-紧急!

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/574331/sn74lvc8t245-questions-for-sn74lvc8t24-urgent

部件号:SN74LVC8T245

大家好,

我的客户对SN74LVC8T245有紧急问题,我无法从数据表中找到,请帮您仔细检查,谢谢! 问题如下:

1.如果DIR=VCCA (从A到B的数据),如果VCCA关闭,A侧和B侧分别的I/O状态是什么? 高/低或高阻抗?

2.如果DIR=VCCA (从A到B的数据),如果VCCB关闭,A侧和B侧分别的I/O状态是什么? 高/低或高阻抗?

3.如果DIR=GND (从B到A的数据),如果VCCA关闭,A侧和B侧分别的I/O状态是什么? 高/低或高阻抗?

4.如果DIR=GND (从B到A的数据),如果VCCB关闭,A侧和B侧分别的I/O状态是什么? 高/低或高阻抗?

我看到这个零件支持Ioff函数,你能帮你仔细检查一下,谢谢!

此致,

张素琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sulyn,

    如果VCCA或VCCB处于接地状态,则所有I/O引脚都将处于高阻抗状态。 这与DIR针脚或任何其他控制针脚的状态无关。 请注意,仅当电源位于GND时,Ioff功能才适用。 如果电源关闭且保持浮动,Ioff功能将无法保证,您可能会看到比预期更高的功耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您的支持! 关于Ioff,您提到"请注意,Ioff功能仅在电源位于GND时适用。 如果电源关闭且保持浮动,Ioff功能将无法保证,您可能会看到比预期更高的功耗。" ,这里我被“电源在GND”和混淆了

    "电源已关闭",这里有什么区别?

    顺便说一下,电源位于GND,您是指VCCA还是VCCB?

    此致,

    张素琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "at GND]表示有一些接地连接,因此VCCx和GND之间的电压差保证为零。
    "浮动"意味着没有连接。

    电路中发生的情况取决于电源的实际实施方式。 如果电源以机械方式断开,则没有连接;在这种情况下,请考虑使用弱下拉电阻器。

    (VCCA和VCCB是对称的。)