This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A-Q1:关于SN74LVC07A-Q1输出上拉电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/571975/sn74lvc07a-q1-regarding-sn74lvc07a-q1-output-pull-up-voltage

部件号:SN74LVC07A-Q1
主题中讨论的其它部件:SN74LVC07A

你(们)好

我有一个疑问 ,我可以在不同的级别连接SN74LVC07A的输出。

我在下面显示了我的用例。请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝对是! 这是使用漏极开路零件的最大优点之一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好

    感谢您的支持。

    那么,我可以按照结构图继续。

    此致

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好  

    正在等待回复...

    此致

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nitesh,

    很抱歉,我在第一个回复中没有更清楚地传达我的信息。

    是的,您可以继续进行上述设计。 该设备专为此应用而设计-您绝对可以这样使用。 事实上,任何漏极开路设备都应该能够以这种方式使用-这就是它们被发明的基本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Emrys