This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:调制选项

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/574322/cd74hc4046a-modulation-options

部件号:CD74HC4046A

CD74HC4046A可用于FSK调制和解调。 是否有其他选项可用于在与CD74HC4046A相同的频率范围内实现PSK或QAM信号调制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,August,

    我的理解是,对于PSK,您需要相位反转'high (高)'位,并保持'low'(低)位不被反转。 我认为您可以使用CD74HC4046A来实现这一点,方法是将您的信号应用到SIGIN引脚并从PC1OUT获取我们的输出。 设备中的XOR门  会在 SIGIN 低时通过COMPIN的频率,并在SIGIN 高时反转。

    我恐怕我不是RF工程师,所以我无法给出更明确的答案。