This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC821A:输出电压

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/574268/sn74lvc821a-output-voltage

部件号:SN74LVC821A

支持路径:/Product/Help with Device Selection/

大家好,

我正在使用上述 部件(SN74LVC821ADGVR)进行设计。 我对数据表中提到的输出电压参数有疑问。

数据表显示三态电压为5.5V,而提供的电压为3.6 (最大值)。 这怎么可能呢? 请解释。 我想这可能是打字错误,但我想先得到澄清,然后再谈这部分。

此致

Angad Shah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该规格不是引脚的电压(3种引脚为浮动),而是允许您施加到引脚上的电压。

    此设备设计为连接到总线;该规范意味着总线上的其他设备驱动的电压不允许超过5.5 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速响应。

    是的,您说的对,这代表设备的输入。 但 我的怀疑是在产出方面。 数据表显示,在3态(浮动)时,输出电压可以介于0-5.5V之间。

    这是我不太清楚的。

    PFA。

    此致

    Angad Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,这不是它所说的。 "推荐的工作条件"不是关于设备本身的行为方式,而是关于允许电路对设备执行什么操作。 在此表中,VO是电路应用于引脚的电压。 它被称为"输出电压",因为它应用于称为"输出"的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着,如果此设备连接到双向总线,其中多个设备按顺序驱动数据,则当处于三态模式时,某些其它设备可以在此总线上驱动高达5.5V的电压,而不会损坏此设备。 如果我答错了,请纠正我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的自发响应。 这很有帮助。