This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:是否可以为CEXT使用陶瓷电容器?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/573868/sn74lvc1g123-is-it-possible-to-use-ceramic-capacitor-for-cext

部件号:SN74LVC1G123

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 SN74LVC1G123,并且有问题。

请问您有什么建议?

是否可以为CEXT使用陶瓷电容器?

根据数据表,未对其进行描述。

他想用陶瓷帽。

感谢您的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的各位

    这是附加信息。

    陶瓷电容器具有极低的ESR (小于数十毫欧姆)和错误电容(大于22uF),可能会导致大浪涌电流和功率耗散。

    在这种情况下,设备(SN74LVC1G123)能否承受此类应力?

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道'123是直接通过电阻器给电容器充电,还是由电阻器控制恒流源,但无论如何,电流是有限的,因此大电容值不是问题。

    数据表未提及任何特定的电容器类型,因为所有类型均适用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯

    感谢您的回复。

    我 知道电容器类型没有限制。

    客户想知道CEXT的当前限值如何。

    请问您有什么建议?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如使用SN74LVC1G123单稳态多谐振荡器(SLVA720)设计的应用报告所示,电容器充电时没有电流流经芯片本身。 放电电电流受MOSFET的内部电阻限制;我假定这种设计在所有情况下都是安全的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的克莱门斯

    感谢您的回复。

    我知道通过CEXT的电流预计小于1mA。

    我会向客户反馈。

    如果他有更多的问题,我会和你谈谈。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Clemens:

    再次感谢您的回复。

    充电电流不取决于器件,放电电流取决于内部MOSFET。

    在这种情况下,MOSFET的电阻是多少?
    我认为通常是数十欧姆,对吗?

    如果是,则无需担心CEXT使用任何电容。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未指定。 你要进行测量。

    但我再次假设这是为了安全;其他任何事情都没有意义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的克莱门斯

    感谢您的回复。

    好的,使用大量的陶瓷电容器没有问题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一