This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:针脚Cext - t Ground (接地)或Not to Ground (未接地)???

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/574164/sn74lvc1g123-pin-cext---t-ground-or-not-to-ground

部件号:SN74LVC1G123

支持路径:/其他主题/设计技巧和操作指南/

我想将设计从可尊敬的MM74HC4538N迁移到极小(低电压) SN74LVC1G123单触式。

我的问题是有关“文本”针脚接地的问题。  您的文档不一致。

将其接地的参数:   1) 这种类型的单触式中采用传统             方法2) 规格表中的图(1)显示其接地         3)  应用说明SLVA720的图(1)显示其接地

不是的参数:         1) 规格表的图(10)显示它未接地            2) 应用说明SLVA720第7页上的未编号图显示它未接地

此外,上述应用手册中的问答(问题5.6)专门讨论了这一问题,但没有回答...基本上说"遵循数据表中的说明"。     啊?

请稍微清理一下文档,并建议哪一个正确,以确保可靠和稳健的操作。   我正在为昂贵的速调制器设计故障保护系统,这里的故障将是灾难性的。

谢谢!

Jeff Casey / Rockfield Research Inc / 拉斯维加斯,内华达 州/ casey@rockfieldresearch.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,引脚6的描述显示"仅连接到外部电容器"。

    无论如何,应用程序报告的5.6 部分会告诉您如何处理冲突的信息:

    在某些单稳态多谐振荡器中,Cext引脚在内部连接到地面,但在某些情况下不会连接到地面。 如果数据表不清楚且需要信息,请使用欧姆表检查两个针脚之间的电阻。 如果电阻读数小于1 Ω,则可以安全地将两个接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是我所说的--你们不认为这两个规范是相互不一致的吗?