This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:EN上的输入阻抗

Guru**** 2911880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/573678/lsf0101-input-impedance-on-en

部件号:LSF0101

我正在寻找一款双向逻辑转换器,它将以三态/高Z输入阻抗启动,直到启用。  LSF系列是否会在这里工作?  通电需要高Z输入阻抗的原因是b/c处理器在通电时使用GPIO作为其启动源,然后在完成后释放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brandon:

    我已经通知了相应的应用程序工程师,他将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brandon,

    LSF,TXS,TXB系列均具有OE启用引脚,可确保通道处于Hi-Z模式,除非激活。所有这些器件都是自动定向转换器。
    每种设备在操作上都有各自的特性差异。 LSF和TXS是无驱动的无源转换器,TXB适合推拉应用,但驱动最小。