This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求使用2位换档器解决方案来替换1位解决方案

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/573258/asking-for-the-2-bit-shifter-solution-to-replace-1bit-solution

主题中讨论的其它部件:SN74AVC2T45

大家好,

如果TI有2位电平转换器解决方案,您可以提供建议吗?

IEC目前使用以下部件(1位* 2件),谢谢。

 

客户使用1位*2

 

NXP

74AVC1T45GM

IC,电平转换,SOT886,6P,TR

谢谢!

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH您好,

    如果他们只是在双通道配置中寻求相同的基本功能,我们确实拥有SN74AVC2T45。 如果我们对申请有更多的了解,我们或许可以提出一个更合适的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,
    感谢您的反馈。 我可以检查应用程序信息。
    对于以下问题,请提供帮助。
    1. SN74AVC2T45 P2P与NXP SOT886解决方案是否兼容?

    你好,Leonard,

    感谢您的分享。   


    谢谢!
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    我在Nexperia的74AVC2T45数据表上没有找到SOT886解决方案。  您能否向我发送指向正确部件的链接?

    NXP 74AVC2T45 snippet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    请参阅以下链接以了解rSOT886软件包。
    74AVC1T45GM
    www.nxp.com/.../74AVC1T45.pdf


    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6终端设备无法转换两位。

    是要一个设备用于两个位,还是两个设备用于各一个位?

    据我所见,TI没有采用SOT886 (TI: Dry )封装的74AVC1T45兼容转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    客户现在使用两个1位解决方案。他们正在寻找2位解决方案。

    我前面的问题是,TI具有1位解决方案的P2P。 感谢您的反馈。

    客户提出的一个问题。

    TI是否具有双向2位换档器解决方案? SN74AVC2T45是否 支持?

    谢谢!

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,2T45是一个两位换档器(具有通用DIR信号)。