This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:上/下拉电阻器,用于不同的应用要求

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/573553/txb0106-pull-up-down-resistor-for-different-application-requirement

部件号:TXB0106

大家好,

客户为其系统 串行IRQ (需要拉高电阻器的漏极开路信号)和 重置信号电平转换设计TXB0106,他们发现在串行IRQ信号上使用8.2K上拉电阻时,信号H/L电平不稳定,就像连接的捕获波形一样。 但是 ,当将其从8.2k更改为47k时,问题得到了改善。 根据TXB0106数据表,逻辑输入/输出两侧不需要上拉电阻器,如果需要上拉或下拉电阻器,电阻值必须超过50 kΩ。 因此,客户混淆了如何判断是否需要上拉电阻器,以及打开漏电信号或系统重置信号的正确上拉高值是什么,这些信号可能连接到多个设备(3 ~ 6) 进行电源重置?

请提供建议。 谢谢。

此致,

亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于漏极开路信号,需要上拉电阻器。

    TXB的自动方向感应功能是通过输出驱动器实现的,输出驱动器非常弱,因此外部驱动器可以覆盖它。 因此,上拉电阻器也必须较弱(至少50 kΩ),以便TXB的驱动器能够下拉线路。

    如果不需要自动方向传感,请考虑使用 单向 或方向控制转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur:

    应避免使用TXB转换器的上拉电阻器。 由于4K缓冲驱动输出,上拉将在输出处创建分压器,这将对音量水平产生负面影响。 要估计生成的体积,您可以使用以下等式:

    音量= 4k/(4K + RPU)* Vcco

    RPU是上拉值,Vcco是输出处的Vcc电压。

    如果需要上拉电阻器,我建议改用TXS。